Operator Library: Hardware Platform
オペレーター CxpAcquisitionStatus は、ランタイムソフトウェアによって報告された Acquisition Status を提供します。
このオペレーターは、0から3の範囲にありCXPチャネルに対応する AcquisitionCameraPort 型のリソースを1つ使用します。 AcquisitionCameraPort リソースは、オペレーター CxpCamera で使用される CameraPort リソースに対応しています。
このオペレーターの出力は、ランタイムソフトウェアによって制御されるファームウェアレジスタによって取得されます。 ランタイムソフトウェアがCXPストリーミングステータスを running と stopped の間で切り替えるたびに、出力が変化します。
このオペレーターの出力を使用して、トリガー信号生成用の回路をゲートし、ストリーミングが実行中の場合にのみトリガーパルスが生成されるようにすることができます。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | 16777216 |
| Max. Img Height | 16777216 |

前へ